Thread 中讨论的其他器件: Profibus、 AMIC120、 AM4379、 AM4377、 AMIC110、 AM3359
您好!
请查看以下有关我的客户打算用于工厂自动化产品的 AM3357的3个问题:
安全启动
AM3357将用于属于 SL2类别(网络安全 IEC 62443-4-2)的产品、因此需要安全启动。
我们需要了解 AM3357数据表中该术语的含义:
安全启动(可选;需要自定义... 与 TI 的合作)
并了解我的客户案例是否属于此类别?
协议
为操作提供的协议如下:
PROFINET
EtherCAT
以太网 IP
Profisafe
Powerlink
从第16页的文档"Sitara 软件和工具概述"中可以看到这些协议的列表、但评估和生产之间存在差异、因此需要支付后者的许可证、必须单独考虑。 我特别指的是 Profinet、但总的来说也指的是其他协议。
对于 EtherCAT、我们拥有 ETG 成员资格。
从我们从供应商处购买的用于 Powerlink 的以太网 IP 和端口(www.port.de)的 Molex (而不是 Kallkitech)、后者不在官方供应商列表中、是否被认为不再使用、因此有必要通过 Kallkitech 进行更新?
我没有看到关于 Profisafe 的太多信息、知道它是 Profibus 的配置文件、我想知道它是否间接包含在 Profibus 软件包中或需要单独考虑?
存储器
考虑到我们想要使用 RTOS、我们想知道包含所有操作系统和上述堆栈可能需要占用的存储器空间是多少。
可供说明、
Antonio