This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:66AK2E05

Guru**** 2549210 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/905932/66ak2e05-66ak2e05

器件型号:66AK2E05
主题中讨论的其他器件: 66AK2G12

你好

我有以下有关裸机环境中66AK2E05的问题。

1.能否在 DSP 内核中使用 PCIe 接口?

2.我可以同时使用不同端口在 ARM 和 DSP 中使用1G 接口吗?

3.我可以在 DSP 中使用10G 接口吗?

4.我能否使用主 ARM 内核在 REST ARM 和 DSP 内核上加载应用、使它们可以独立执行应用?

5.所有 ARM 和 DSP 内核是否可以在没有主内核干预的情况下执行代码?

此致

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的团队在66AK2G12方面拥有一定的经验。 我们使用 Linux 启动了 ARM、DSP 二进制文件驻留在 Linux 文件系统中、而 ARM 正在启动 DSP。 我们还使用了从 DSP 到外部 FPGA 的 PCIe 接口。 因此、至少有1、4个是肯定的。 NO5完全取决于您的设计。 主内核加载其他内核并触发其执行后、这些非主内核独立运行。 用户可以设计一个可以通过共享存储器与外部世界交互的应用、这是为了使其对其他内核上的应用没有任何影响、因此 No5可能是肯定的。

    在 ARM 内核和/或 DSP 之间共享外设时、需要谨慎操作。 预计外设一次由一个主器件使用。 如果需要由其他主器件使用、则应实施某种相互排斥。

    至于 No2、3、您最好等到 K2E 大师跳进线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、rrlagic、

    感谢您的贡献!

    您好、Abhishek、

    请参阅主题中的类似问题、查看其是否解答了您的问题。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/904836

    雷克斯