请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 我们正在尝试使用以下基于您的文档的脚本为 AM57x 电路板编译 IPC 示例:
#!/bin/bash # DSP RTOS export SDK_INSTALL_PATH=$HOLOE/ti export tools_install_path=$HOE/ti # TI RTOS Path export TI_RTOS_PATH=$HOLOE/ti export TI_IPC_INSTALL_PATH=$HOLOE/ti/IPC_3_50_04_07 #交叉编译器路径 export PATH=$HOE/ti/processor_sdk_64_linux_make_linux_01_linux_linux_00.08/源 代码:$07_linux_linux_linux_linux_make_sdk_00.01_linux_00.01_linux_00.01_linux_linux_linux_linux_00.01_linux_linux_linux_linux_make_linux_00.01_linux_linux_00.01_linux_linux_linux_linux_00.01_linux_linux_make_linux setupenv.sh
构建的`IPC_BIOS`部分因以下输出而失败:
[...]
正在制作 package/cfg/bin/ti_platforms_evmDRA7XX_dsp2/test_OMX_dsp2_vayu_pe66.src/IPC.ae66... 正在制作 package/cfg/bin/ti_platforms_evmDRA7XX_dsp2/test_OMX_dsp2_vayu_pe66.src/utils.ae66... 正在生成 packages/cfg/bin/ti_platforms_evmDRA7XX_dsp2/test_OMX_dsp2_vayu_pe66.src="/sBIOS /SysBIOS.ae66... lnkem4 bin/ti_platforms_evmDRA7XX_ipu2/MessageQ_FAULT.xem4…… 未定义 第一个参考 符号 文件中 ------ -------- TI_deh_Module_Startup__E 封装/cfg/bin/ti_platforms_evmDRA7XX_ipu2/MessageQ_FAULT_pem4.oem4 ti_deh_expler__F package/cfg/bin/ti_platforms_evmDRA7XX_ipu2/MessageQ_FAULT_pem4.oem4 ti_deh_idleBegin__F 封装/cfg/bin/ti_platforms_evmDRA7XX_ipu2/MessageQ_FAULT_pem4.oem4 ti_deh_Watchde_init__F package/cfg/bin/ti_platforms_evmDRA7XX_ipu2/MessageQ_FAULT_pem4.oem4 ti_deWatchde_swephook_F packages/cfg/bin/ti_platforms_evmDRA7XX_ipu2/MessageQ_fault_pem4.oem4 ti_task4_ti_date_mask2_rem2 :task_fault_m7XX/em2: /home/user/ti/xdctools_3_55_02_22_core/packages/xdc/bld/xdc_top.mak 未解析的 所有平台发生错误/iptexp2_de2_emp2_emines_emine.p2_mq_rem2:错误:task_m_emp2_m_eminu_eminu_eminu_emines4:task_eminu_eminu_m7xx/eminu_eminu_eminu_em4_em4_eminu_eminu_eminu.inu_em4_eminu.inu_em4_em4_eminu.inu.ines4:tog_em4_ /home/user/ti/ipc_3_50_04_07 目标'IPC_BIOS'的配方失败 make:***[IPC_BIOS]错误2.
如果您能提供任何见解、我们将不胜感激。 提前感谢您的善意帮助。