This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM/RTOS/USB3.0

Guru**** 2543520 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/905137/am5728-gp-evm-rtos-usb3-0

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

我使用 的是 AM5728 GP EVM 板。
我使用的是 RTOS、版本为 PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_5_02_00_10。

我想在 GP EVM 板上使用 USB3.0。
我已经检查了 RTOS SDK 提供的示例。
我发现'USB_HostMsc_idkAM572x_armExampleProject'示例在 idk 板上支持 USB3.0。

我能否通过修改 GP EVM 板上示例的源代码来测试 USB3.0?
我看到 GP EVM 板无法实现这一点。 但是、GP EVM 板上的 TUSB8041芯片是否支持 USB3.0?

我想知道这是不可能的、因为 GP EVM 板的硬件设计、还是因为示例的源代码中没有内容。

如果有方法可以在 GP EVM 板上测试 USB3.0、我将不胜感激。
最后、我计划在器件模式下使用 USB3.0。

请你答复。

谢谢你。