This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:包含重建 IPC v2的步骤后、make 失败

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/904492/processor-sdk-dra8x-tda4x-processor-sdk-dra8x-tda4x-make-fails-after-including-steps-to-rebuild-ipc-v2

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

大家好、我们正在分析 Processor SDK Linux Automotive、目标是将其用于基于 TDA4 SoC 的平台的软件开发。

我之前有关此问题的主题已锁定、没有任何解决方案或答案、因此我将再次尝试。

您可以在此处找到上一个主题:

总之:

我们遵循《软件开发人员指南》来重建整个 SDK,并在调用 make 后告诉我们:

如果您希望构建 IPC、请进行安装

适用于 J7-EVM 的 Processor SDK RTOS

并在 Rules.make 中设置 TI_RTOS_PATH

在 Rules.make 中添加 TI_RTOS_PATH 后、编译会在启动时失败、因为它无法找到其他 Rules.make。在 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21/processor_SDK_RTOS_J7_目录中。

我更改了 TI_RTOS_PATH:

导出 TI_RTOS_PATH=/HOME/ /PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21

并得到该错误:

makefile: 279:/home/ /psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/processor_sdk_rtos_j7_/Rules.make:无此类文件或目录

我检查了所有内容并重新下载了 RTOS SDK、但 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21不包含 processor_SDK_RTOS_J7_目录。

您能帮我们解决吗?

此致。

Uros