This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:GNU Radio 的参考设计

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/903714/omap-l138-reference-designs-for-gnu-radio

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

是否有任何关于在 OMAP-L138上实现 GNU 无线电的参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nisha

    我们的 EVM 是位通用评估板。

    我们确实有第三方电路板、它更适合软件定义的无线电  

    http://www.ti.com/tool/TIDEP0040

    看看它是否满足您的需求

    https://www.criticallink.com/product/mitydsp-l138/

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mukul,

    感谢您的回复。

    在该通道下、我看到 用于 SDR 实现的 TCI6631K2L SoC。  

    您能不能指导我完成一些参考设计。

    谢谢,

    水烟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nisha

    K2L 绝对是一个选择。 所有信息均位于 TI.com 器件产品文件夹中。

    请注意、K2L 支持受到限制、仅通过3P 提供-产品文件夹中会注明这一点。 TI 不再支持任何 TI 设计、参考设计和相关软件。 因此、如果这是一个新项目和开发、请注意支持限制。  

    在 OMAPl138 Mity DSP 板上-如果您感兴趣-请直接通过该板所需的软件联系 Critical Link。

     TI 支持的 OMAPL138/C6748板是 LCDK 板。

    http://www.ti.com/tool/TMDSLCDK138

    这由 TI 的软件开发套件等提供支持  
    希望这对您有所帮助

    此致

    Mukul