This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:在 TDA4X 中可以使用编码器进行视频转储?

Guru**** 2580675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/902477/processor-sdk-dra8x-tda4x-processor-sdk-dra8x-tda4x-video-dump-using-encoder-is-possible-in-tda4x

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我正在使用 tda4x EVM、并且我正在尝试在我们的现有用例中添加编码节点。

那么、我的问题是、我能否使用 tda4x EVM 将视频转储到 SD 卡中?

如果是、请告诉我可以参考哪个用例来编码和转储视频。

目前、我们使用的是单通道用例。

谢谢、此致

Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mausam:

    是的、您可以将编码器输出作为图形参数、并将编码流保存在 SD 卡上的文件中。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回复、

    是否有任何用户指南或用例可供我参考,以添加编码。

    此致

    Mausam Sinha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以参考 tiovx\tiovx_dev\kernels_j7\how\test\test_video_encoder.c 示例。

    此致、

    Brijesh