请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 你(们)好
我想知道 TI 是否支持在 OMAP-L138 ARM 和 DSP 上进行裸机软件开发。 此外、如果裸机应用支持 ARM-DSP DSP 链路、
谢谢
Kishore
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、处理器 SDK 支持裸机。 软件堆栈利用 OS 抽象层(OSAL)来使器件驱动程序与操作系统无关。 以下培训对此进行了进一步说明。
https://training.ti.com/processor-sdk-device-drivers-setup-test?context=519268-1138818-1128324
处理器 SDK 可从以下位置下载: http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL138
有关这些驱动程序的文档、请访问 :http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/Device_Drivers.html
驱动程序示例运行的是 TI-RTOS、但驱动程序可用于裸机或操作系统环境。
TI 不再支持 DSP 链接。 IPC 是处理器 SDK 中支持的用于处理器间通信的软件包、但它仅支持 TI-RTOS、而不支持裸机。
此致、
Sahin