This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:CPSW2使用哪个内核? &CPSW2在核心 MCU2_1中工作

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/902518/processor-sdk-dra8x-tda4x-which-core-is-use-for-cpsw2-cpsw2-work-in-core-mcu2_1

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好、先生、

我尝试 初始化 MCU2_1上的所有 CPSW2接收器。 在 VISION 应用程序中、UDMA 驱动程序已在 MCU2_1内核中初始化。 因此、每当我尝试运行函数 CpswAppUtils_udmaOpen 时、它都会崩溃。

1.是否可以使用已初始化的 UDMA 的句柄? 如果是、需要进行哪些更改。  

2. CPSW2是否在核心 MCU2_1中工作? (Cpsw2设计仅适用于 MCU 内核。)。

3. CPSW2使用的另一个内核是什么?

谢谢你  

VIJender

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijender、

    Linux 和 A72内核目前支持 CPSW2G。

    Rgds、

    Brijesh