This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4 OpenGL] FBO 使用情况

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/956324/tda4vm-tda4-opengl-fbo-usage

器件型号:TDA4VM

当我创建 FBO 时、请使用 glBindTexture、使用哪个枚举?GL_Texture_2D 或 GL_纹 理_external_OES?

如果我使用 GL_Texture_2D,则创建 FBO 将成功,但在运行应用程序时,将报告 PVR 错误:(1002) PVR:(Error):IsTextureCon坚持:IMGEGLImage 不一致[:0 ];

如果我使用 GL_纹 理_external_OES,创建 FBO 将失败,glGetError()返回 GL_invalid_enum;

我该怎么做?

------------------------------------------------------

   GlGenTextures (1、&_uiColorBuffer1);
   glBindTexture (GL_torture_2D、_uiColorBuffer1);
   glTextImage2D (GL_Texture_2D、0、GL_RGB、/* SingleViewParamter::_width*/458、SingleViewParamter::_height, 0、GL_RGB、GL_unsigned_byte、NULL);
   GlTextParameteri (GL_turete_2D、GL_turete_min_filter、GL_linear);
   GlTextParameteri (GL_turete_2D、GL_turete_mag_filter、GL_linear);
   glFramebufferTexture2D (GL_framebuffer、GL_Color_ATTACHMENT0、GL_torture_2D、_uiColorBuffer1、0);
   if (glCheckFramebufferStatus (GL_framebuffer)!= GL_framebuffer_complete)
   {
      printf ("[HCL]-- glCheckFramebufferStatus colorbuffer 1 error!\n"\};
   }

------------------------------------------------------

   GlGenTextures (1、&_uiColorBuffer1);
   glBindTexture (GL_torture_external_OES、_uiColorBuffer1);
   glTextImage2D (GL_Texture_external_OES、0、GL_RGB、/* SingleViewParamter::_width*/458、SingleViewParamter::_height, 0、GL_RGB、GL_unsigned_byte、NULL);
   GlTextParameteri (GL_turete_external_OES、GL_turete_min_filter、GL_linear_linear);
   GlTextParameteri (GL_turete_external_OES、GL_turete_mag_filter、GL_linear);
   glFramebufferTexture2D (GL_framebuffer、GL_Color_ATTACHMENT0、GL_Texture_external_OES、_uiColorBuffer1、0);
   if (glCheckFramebufferStatus (GL_framebuffer)!= GL_framebuffer_complete)
   {
      printf ("[HCL]-- glCheckFramebufferStatus colorbuffer 1 error!\n"\};
   }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗?

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我创建了 FBO 成功。

    但如何使用纹理附件?

    当我使用 GL_Texture_external_OES 对其进行绑定时、 glDrawElements 失败、glerror 返回1282;

    当我使用 GL_Texture_2D 绑定它时、GlDrawElements 成功、但未显示任何内容、也存在 PVR 错误;

    如何使用纹理附件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下两项对我来说是可行的:

    glGetIntegerv (gL_framebuffer_binding、&curry_FBO);

    glActiveTexture (GL_TEXTURE15);
    格栅纹理(1、offscreen_FBO_turTure);
    glBindTexture (GL_tuture_2D、offscreen_FBO_tuture);
    GlTextParameteri (GL_turete_2D、GL_turete_mag_filter、GL_Nearest);
    GlTextParameteri (GL_turete_2D、GL_turete_min_filter、GL_Nearest);
    GlTextParameteri (GL_turete_2D、GL_turete_wrap_S、GL_Clamp 到_edge);
    GlTextParameteri (GL_turete_2D、GL_turete_wrap_T、GL_Clamp 到_edge);
    glTextImage2D (GL_Texture_2D、0、GL_RGBA、宽度、高度、 0、GL_RGBA、GL_unsigned_byte、NULL);
    glActiveTexture (GL_TEXTURE0);
    glBindTexture (GL_Texture_2D、0);

    /*深度缓冲器*/
    glGenRenderbuffers (1、Offscreen_FBO_DEPTH);
    glBindRenderBuffer (GL_RENDERBUFFER、offscreen_FBO_DEPTH);
    glRenderBufferStorage (GL_RENDERBUFFER、GL_DEPTY_COMPONENT16、宽度、高度);
    glBindRenderbuffer (GL_RENDERBUFFER、0);

    /*帧缓冲区*/
    glGenFramebuffers (1、offscreen_FBO);
    glBindFramebuffer (gL_framebuffer、offscreen_FBO);
    glFramebufferTexture2D (GL_framebuffer、GL_color_ATTACHENT0、GL_tuthere_2D、offscreen_FBO_tuture、0);
    glFramebufferRenderbuffer (gL_framebuffer、gL_depte_attachment、gL_RENDERBUFFER、offscreen_FBO_depth);

    if (glCheckFramebufferStatus (gL_framebuffer)!= gL_framebuffer_complete){

    //错误


    glBindFrameBuffer (GL_Framebuffer、CURRENT_FBO);

    此致

    Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant 您好:

    感谢您的回复。

    我知道这是创建 FBO 的方法、我已经在 Windows 上完成了、它工作正常。

    我的问题是如何在 TDA4上使用它。

    在 TDA4上:

    我创建纹理附件并将其附加到我的 FBO。

    并使用 glEGLImageTargetTexture2DOES 而不是 glTextImage2D、

    这种方式可以创建 FBO 成功并展示出来。

    但是、当我使用纹理附件时、发生了错误。

    1.当我使用 GL_Texture_external_OES 来绑定纹理附件时,glBindTexture 错误,glGetError 返回 GL_INVALID_OPERATION;

    当我使用 GL_t纹 理_2D 来绑定纹理附件时、glBindTexture 成功、但出现 PVR 错误、未显示任何内容。

    如何使用 TDA4上的纹理附件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟答复表示歉意。 您是否仍面临此问题? 如果是、您能否指定您要实现的目标。 对于纹理_external_OES 的使用方式、可能会有一些限制。

    此致

    Hemant