This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Audiocodec TLV320AIC3212

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, AM5728, TLV320AIC3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/960219/am5728-audiocodec-tlv320aic3212

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204TLV320AIC3212

您好!

我计划购买 TLV320AIC3212评估模块、我已经拥有具有 TLV320AIC3204音频编解码器的 AM5728评估板。

1.从硬件的角度来看、是否可以将此音频编解码器评估板连接到 AM5728 SoC 的额外 McASP 线路? 根据我的知识- McASP 2/7未使用、并且在连接器上可用。

2.从软件的角度来看,这是否可以作为额外的音频编解码器工作,我们是否能够处理它的驱动程序/软件?

此致  

Sahil Kalra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahil、  

    很抱歉耽误你的时间。 如果您可以相应地连接信号、则应能够连接电路板。 如果您没有从 TLV 团队收到足够的信息、如果您仍需要更多信息、请更新此 TT。  

    此致

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已使用 MCASP 7端口将 audiocodec EVM 与 AM5728 EVM 连接。 此外、还编译了 tlv320aic3212器件的驱动程序、并对 DTS 文件进行了一些更改。 但是、在启动期间不会加载音响设备的驱动程序。 它是否与仅通过 USB 运行 EVM 相关(如在 Windows 中-使用 CodecControl 应用程序)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我如何对 audiocodec 驱动程序进行编程以处理功能、以便能够从应用程序中更改声音设备。 例如、如果我想要扬声器、或者想要切换至手机或耳机? 请提供指导!