This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:SYSBIOS/IPC GateMP 扫描错误消息和#39;在 View init 代码中捕获到异常:获取 remoteCustom2InUseError:获取长度为0的 fetchArray。#39;

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/953343/am5716-sysbios-ipc-gatemp-scan-for-errors-message-caught-exception-in-view-init-code-problem-fetching-remotecustom2inuseerror-fetcharray-called-with-length-0

器件型号:AM5716

您好!

我们在 CCS ROV 视图中看到了上述错误消息。 或者,如果将以下内容添加到 app.cfg remoteCustom2InUseError 被 remoteCustom1InUseError...

VAR GateMP = xdc.useModule('ti.sdo.ipc.GateMP');
GateMP.RemoteSystemProxy = xdc.useModule('ti.sdo.ipc.gates.GateHWSpinlock');
GateMP.RemoteCustom1Proxy = xdc.useModule('ti.sdo.ipc.gates.GateMPSupportNull');
GateMP.RemoteCustom2Proxy = xdc.useModule('ti.sdo.ipc.gates.GateMPSupportNull'); 

当我检查'..\ti\ipc_3_50_04_08\packages/ti\sdo \ipc\GateMP.xs'下的代码时,我找到了 TODO 注释。 暗示这只是一个 XDC/ROV 问题:

功能视图 InitModule (视图、mod)
{
//...

如果(mod.proxyMap[1]= 1){
View.numGatesCustom1 = mod.numRemoteCustom1;

尝试{
VAR remoteCustom1InUse = Program.fetchArray()
mod.remoteCustom1InUse$fetchDesc、
mod.remoteCustom1InUse.$addr、
mod.numRemoteCustom1);
}
获取(e){
throw ("获取远程自定义1InUse"+ e 时出现问题");//todo 

我们是否可以忽略此错误消息、或者是否有其他原因导致此错误?

谢谢、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    在下面的 e2e 线程中、您提到扫描错误已解决。 请告诉我当前线程是否仍然存在任何问题。

    E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/950051

    "但是 ROV -> BIOS ->扫描错误的问题大部分已经解决。 这是一个 ROV 问题。 通过为 整个地址范围添加 ROV only _start__&_end__ define、除一个错误外、大多数情况下也与 ROV 相关(未使用的 GateMP 自定义代理定义为 NULL)。"

    谢谢、此致、

    Sunita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunita、
    此主题已打开、因为在解决另一个主题中的问题后、上述问题仍然存在!

    我认为这是纯粹的 ROV 查看器问题、因为上面提到的 TI 代码中有提示。 您能否检查此问题是否记录在案? 我找不到一种方法来为其归档错误/问题。 无法访问提供的 Jira 板链接,或者 TI 未维护问题跟踪器...

    谢谢、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    很抱歉耽误你的时间。 我已跟进支持 ROV 的团队并等待回复。 只要我有任何事情、我就会告诉你。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。  初始工程分析认为、这似乎是 ROV 的问题、或者更具体地说是为 ROV 中的门模块提供可视化的脚本。 另一种可能是固件程序中的门模块配置错误、这会导致错误。 正在进行其他调查。

    我已为此问题提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10246

    谢谢

    Ki