您好!
我们正在尝试使 AM5728板上的 C66内核用作图形编码器。 我们能够使用 AM572X 开发板上的当前 SDK 成功完成此操作。 遗憾的是、我们在生产板上使用的是 Linux 内核版本4.4.45。 我们尝试将其移植到以下错误中:[31.711312] rpmsg_RPC rpmsg-DCE:rproc_pa_to_da 错误、rproc = ee110400、pA = 0x0000a5e2c020 ret =-22
我们有三个问题:
1):我们进行了一些调查、结果显示函数 rproc_pa_to_da()是由 TI 创建的。 您能告诉我们错误-22的含义吗? 它存在于 drivers/remoteproc/remoteproc_core.c 中。
2):您能否提供有关检查哪些内容的任何见解、以便在 Linux 内核4.4.4.45上运行?
3):您是否仍有适用于 Android 7的 BSP 软件包(AM5728)? 我们查看了 TI 网站、但找不到。
感谢您的帮助!
Adam