This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:[TDA4]如何在 PSDK Linux 版本中更改 C7x#39;s 时钟

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/948047/processor-sdk-dra8x-tda4x-tda4-how-to-change-c7x-s-clock-in-psdk-linux-version

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我需要将 C7x 的时钟更改为500MHz。 您能否指导如何在 Linux 中为 C7x 计时?

提前感谢

Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对长期沉默表示歉意。 如果您有 k3conf、请尝试以下操作:

    k3conf 设置时钟16 1 500000000。

    此致、
    基尔西