This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:TDA3MV 功耗是否与 TDA3LX 相同?

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3MV, TDA3LX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/941441/tda3mv-is-tda3mv-power-consumption-same-as-tda3lx

器件型号:TDA3MV
主题中讨论的其他器件: TDA3LX

您好、专家、

sdk=>processor_sdk_vision_03_04_00_00

TDA3MV 有两个 C66x、TDA3LX 有一个 C66x

客户进行测试、发现 TDA3MV 功耗与 TDA3LX 相同。

测试结果是否正确?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TDA3MV 和 TDA3LX 具有相同的裸片、因此如果它们运行完全相同的软件、功耗将是相同的。

    在 TDA3LX 上、只应使用一个 C66x、因此与 TDA3MV 上使用的2个 C66x 相比、功耗将更低。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stanley

    为了获得不同的功耗、SW 是否必须执行任何设置才能启用两个 C66x?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 在上电复位后、DSP 电源域默认开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stanley

     在 TDA3LX 上、只应使用一个 C66x、因此与 TDA3MV 上使用的2个 C66x 相比、功耗将更低

    那么、我应该怎么做才能获得功耗测试结果呢?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载最新的 Vision SDK。 您可以在引导加载程序中找到关闭 DSP 的代码。

    ~/ti_componities/drivers/pdk_xx_xx_xx/packages/ti/boot/sbl_auto/sbl_app/src/tda3xx/sbl_tda3xx_main.c

    RetVal += PMHALCMSetCdClockMode (
    (pmhalPrcmCdId_t) PMHAL_PRCM_CD_DSP2、
    PMHAL_PRCM_CD_CLKTRNMODES_HW_AUTO、
    PM_TIMEOUT_NOWAIT);
    RetVal += PMHALPdmSetPDState (
    PMHAL_PRCM_PD_DSP2、
    PMHAL_PRCM_PD_State_off、
    PM_TIMEOUT_INALEVINLETON_)