器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
你(们)好
我在 QNX OS 上使用 PSDK 07_00_00_11。
我尝试通过 在文件 /home/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/apps/basic_demos/app_tirtos/tirtos_qnxgen_linker_mem_map.py 中进行以下更改、将 L2缓存大小从64KB 增加到128KB 的 C66内核
运行 python 文件后、我在构建 SDK 时遇到以下错误
"/home/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/apps/basic_demos/app_tirtos/tirtos_qnx/c66x_1/linker.cmd、第99行:错误:
程序将不能放入可用的内存中。 带对齐的照射行程放置
".bss:l2mem"大小为0x38000时失败。 可用存储器范围:
L2RAM_C66x_1大小:0x28000未使用:0x28000最大孔洞:0x28000
错误:链接过程中遇到错误;
"/home/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/J7/C66/SYS
未构建 BIOS/RELEASE/VX_APP_tirtos_QNX_C6X_1.out"
maked[1]:[/home/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/J7/C66/SYSBIOS/release/vx_app_tirtos_qnx_c6x_1.out 错误1 (忽略)
"/home/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/apps/basic_demos/app_tirtos/tirtos_qnx/c66x_2/linker.cmd,第98行:错误:
程序将不能放入可用的内存中。 带对齐的照射行程放置
".bss:l2mem"大小为0x38000时失败。 可用存储器范围:
L2RAM_C66x_2大小:0x28000未使用:0x28000最大孔洞:0x28000
请告诉我、为了增大 C66的缓存大小、还需要执行哪些其他操作
此致
Vinayak