This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM65X:最新的 EMIF 文件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/942435/processor-sdk-am65x-latest-emif-file

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X

大家好、团队、

我的客户需要确认正确 的 AM65x EMIF 文件才能与 SDK 7.0配合使用。  我们发现的最新版本是2.02版,您能确认吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 此处始终提供最新版本、截至今天为2.02。

    https://www.ti.com/tool/SITARA-DDR-CONFIG-TOOL

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karthik!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您的确认。 您能解释一下 EMIF 中的一些更改是针对什么吗? 我们看到1.98和2.02生成的值有一些差异、但不理解它们为什么不同。 硅2.0如何初始化和训练 DDR4是否存在差异?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将在内部进行检查。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    还有其他相关信息吗? 我们必须混合匹配1.98和2.02才能使定制板在芯片2上启动、而1.98在芯片1上运行正常... 我们在两个版本之间连接 DDR 的方式没有变化。 相同的 DDR 芯片。  

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我目前没有任何其他信息。 在我等待内部回听的同时、您能否评论一下为使您的定制板与芯片2.0配合使用而必须做出的差异和更改?  

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    产生最大差异的是将压摆率改回较慢模式

    #define DDRPHY_ACIOCR0 0x30070000

    并将最后一个 DDRPHY 设置改回1.98设置(2.02将这3设置 为0x01264300)

    #define DDRPHY_DX8SL0DQSCTL 0x01264000
    #define DDRPHY_DX8SL1DQSCTL 0x01264000
    #define DDRPHY_DX8SL2DQSCTL 0x01264000

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否有更新?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我从设计团队那里了解到、1.0与2.0之间的唯一变化是将 cmd/addr 和数据通道之间的 ZQ 控制分离出来、但这不应影响 DDR4初始化和培训的逻辑/状态机方面。

    我没有收到关于 XLS 工具两个版本之间差异的任何反馈。 但是、最佳 IO 设置可能因 PCB 而异、这就是在 XLS 工具中配置压摆率的原因。 根据您的描述、较慢的压摆率可能更适合您的系统。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关知识。 感谢您对此进行深入研究。

    最棒的

    Andrea