This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:在几个帧中停止了 MobileNet SSD 检测

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/939088/tda2e-mobilenet-ssd-detection-discontinued-in-few-frames

器件型号:TDA2E

您好!

我已经使用 'train_image_object_detection.sh'对'mobiledetnet-0.5'进行了培训、并在使用导入工具后在 TDA2EVM 板上运行

它在前几个帧中运行良好、但此后它不再在屏幕上显示检测边界框

如果我将模型从 'mobiledetnet-0.5'更改为'sdJacintoNetV2'、则不会发生此问题

请在下面找到包含导入配置和日志的附加文件

e2e.ti.com/.../tidl_5F00_import_5F00_JDetNet_2D00_mob.txte2e.ti.com/.../importLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下建议并检查、

    1.在     导入配置中设置 numParamBits = 10或12并进行检查  

    2.按照 TIDL 用户指南第3.8节的说明、尝试更改以下容性控制参数  

    createParams.quantHistoryParam1 = 20;

    createParams.quantHistoryParam2 = 10;

    createParams.quantMargin = 20;

    谢谢、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的快速回复

    我已经尝试过您提到的第一点、即设置 numParamBits = 10或12、但仍然无法解决此问题

    第二点、我发现这些参数位于 \REL.TIDL.01.01.03.00\modules\ti_dl\test\src\tidl_bc.c 中

    据我所知、'test'文件夹中的代码用于 PC 上的仿真测试

    如果我想在 EVM 板上执行模型、如何设置这些参数

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    很抱歉耽误你的时间、我在休假。

    您是否仍面临此问题? 如果是、请分享详细信息  

    谢谢、

    Praveen

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

     我没有听到您的反馈。 您在这里有什么问题吗? 如果是、请重新打开此主题帖或创建新主题帖、因为我现在将关闭此主题。

    谢谢、

    Praveen