This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX654GPEVM:如何通过 TMDX654GPEVM 上八通道闪存的 DDR 模式更改命令5A 的速度

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/942834/ccs-tmdx654gpevm-how-to-change-the-speed-of-command-5a-by-ddr-mode-of-octal-flash-at-tmdx654gpevm

器件型号:TMDX654GPEVM

工具/软件:Code Composer Studio

请求:如何在 TMDX654GPEVM 上通过 DDR 模式更改命令5A 的速度

八路闪存规范: DDR 模式下5A 命令(读取 SFDP)的速度应为86MHz ,仅限8个虚拟周期。

                                        但我们检查其实际波形并确认其速度为162Mhz。

失败情况:当我们在 TI TMDX654GPEVM 探测八路闪存时,它失败了。

                          确认后、失败的根本原因是无法通过 DDR 模式读取 SFDP。

                          由于其速度超过162Mhz、但规格应为86MHz、仅8个虚拟周期。

那么、您能否告诉我们如何在 TMDX654GPEVM 上通过 DDR 模式更改命令5A 的速度

                   

平台:TI AM654x

SDK 版本:AM65xx-EVM-06.03.00.106

Micron 八路闪存部件号:MT35XU512ABA

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致

    Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否参阅 OSPI 部分中的 MSTR_BAUD_DIV_FLD 寄存器字段? 这可能是您要寻找的内容。 请确认吗?

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   Karthik、

    非常感谢您的回复。

    它可以改变速度。

    非常感谢您的支持。

    Mike