This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:UFS 上的 OSPI 引导和 rootfs

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/940541/dra829v-ospi-boot-and-rootfs-on-ufs

器件型号:DRA829V

您好,

 我们的板从 OSPI 器件引导、内核从 UFS 器件加载。 但 r5f 应用程序未运行。 当使用 SD 卡上的 uboot 和 rootfs 引导电路板时、它可以正常工作。

  我们是否需要更改 tiboot3从 UFS 加载 r5f 应用程序?

谢谢、

Shrinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrinath、您好!

    目前、仅支持从 SD 加载 r5f 固件的 SPL。 有一个 e2e
    用于启用从 eMMC 上的 u-boot 加载 r5f 的线程:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/886615/3330218#3330218

    您能否参阅上述内容并尝试使用 UFS?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

      是否有任何计划支持从 u-boot 加载固件? 正如您在 u-boot 代码/u-boot-ti-staging/2019.01 +gitAUTOINC+350f3927b8-r32_psdkla/git/arch/arm/mach-K3/common.c 中所述、没有从 SPI 引导器件加载固件的支持。   当从 OPSI 器件引导 uboot 时、是否可以从 eMMC/SD/UFS 分区加载固件?

    int load_firmware (char *name_fw、char *name_loadaddr、u32 * loadaddr)

    三、会议的报告

    *loadaddr = 0;
    #ifdef CONFIG_SPL_ENV_support
    switch (spl_boot_device ()){
    案例 BOOT_DEVICE_MMC2:
    名称= env_get (name_fw);
    *loadaddr = env_get_hex (name_loadaddr、*loadaddr);
    中断;
    默认值:
    printf ("不支持从设备%u 加载 rproc FW 映像!\n"、

    Thnaks、

    Shrinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrinath、您好!

    在 u-boot 之前还有一个类似的用例 OSPI、然后从 eMMC 中 REST。"

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/937373/3467250#3467250

    从 eMMC 从 SPL 加载固件。

    目前不支持 UFS。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

     我们可以通过 SPI_READ 调用读取原始文件系统来从 OSPI 加载 R5F 应用、并且仅在我们从 spl_spi.c 读取闪存时工作 我们尝试从 tidoot3 common.c 加载其无法正常工作的。 它会归档以从闪存中读取。 是否可以从 spl_spi.c 读取 R5F 应用程序代码?  

    谢谢、

    Shrinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrinath、

    如果我正确理解您的步骤。 您已在 OSPi &中以某些已知偏移刷写固件
    您以前是否使用 spl_spi.c 读回 RAM? 您能详细说明一下、以便我更好地理解。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

     很抱歉 、我没有提供有关更改的更多详细信息。 是的、您的理解是正确的。  我们以固定偏移复制了 r5f 图像、并在 spl_spi.c 中读回 请在下面找到相同的代码片段。 根据当前设计、最好从/arch/arm/mach-k3/common.c 读取闪存-> load_firmware (... 但我们在这里无法访问 OSPI。 那么、从 spl_spi.c 中执行它

    #ifdef CONFIG_SPL_APTIV_OSPI_BOOT

    unsigned int offest_mainR5f = 0x800000;
    unsigned int offest_mcuR5f = 0x900000;
    unsigned int memory_mainR5f = 0x88000000;
    unsigned int memory_mcuR5f = 0x89000000;
    unsigned int image_len = 0;
    unsigned int szie_offest = 4;
    unsigned int image_offest = 512;

    #endif

    #ifdef CONFIG_SPL_APTIV_OSPI_BOOT

    加载程序= memory_mainR5f;
    ERR = SPI_FLASH_READ (FLASH、(offest_mainR5f)、
    szie_offest、
    加载器);
    image_len =(unsigned int)*加载程序;

    加载程序= memory_mainR5f;
    ERR = SPI_FLASH_READ (FLASH、(offest_mainR5f+image_offest)、
    image_len、
    加载器);

    加载程序= memory_mcuR5f;
    ERR = SPI_FLASH_READ (FLASH、(offest_mcuR5f)、
    szie_offest、
    加载器);
    image_len =(unsigned int)*加载程序;

    加载程序= memory_mcuR5f;
    ERR = SPI_FLASH_READ (FLASH、(offest_mcuR5f+image_offest)、
    image_len、
    加载器);
    #endif

    谢谢,

    Shrinath

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrinath、您好!

    有一个问题、我希望 CONFIG_SPL_APTIV_OSPI_BOOT 仅在其中一个 defconfig 中定义。

    我的意思是 R5 SPL 和 A72 SPL 将在 spl_spi.c 中共享路径 我希望这一点得到注意、并且只有 R5 SPL
    读取固件。

    您还有其他问题/疑虑吗?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

     很抱歉稍后重放。 是的、我已经正确配置了 defconfig、并且它还从 R5 SPL 的闪存中读取 R5F 固件。

    请确认此更改不会影响当前的 R5 SPL 和 tidoot3设计。  

      

    谢谢、

    Shrinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrinath、您好!

    只要您能够在远程技术上引导固件并遵循存储器映射、就应该是好的。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Keerty。