This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:引导期间的 OPP

Guru**** 2547030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/943658/am5728-opp-during-boot

器件型号:AM5728

您好!

您能否告诉我内核启动期间使用的是哪个 OPP、以及是否可以控制此操作?

谢谢、此致、

Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我假设您询问的是 MPU。 MPU 将以 OPP 标称值进行升压。 但在内核中
    您始终可以通过将 cpufreq 调节器更改为 userspace 来更改 OPP。

    引导至内核后:

    echo userspace >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

    然后:

    CAT /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies

    将为您提供可用的频率。

    您可以选择其中一个选项、说"x"、然后:

    echo x >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed

    这会根据您的需求更改 OPP。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    谢谢。  我真正想要的是让内核使用最大时钟频率(opp_high i guess)引导。  有可能吗?

    然后、启动后、我可以使用您描述的技术来根据应用的需要调整频率。

    此致、

    Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    有关旧版本 u-boot 的常见问题解答:  

    请告诉我这是否对您有所帮助。

    此致、
    基尔西