This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654GPEVM:使用 am65x SDK 07_00_01_06时、UBoot 无法成功

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/943243/tmdx654gpevm-uboot-cannot-successfully-with-am65x-sdk-07_00_01_06

器件型号:TMDX654GPEVM

第一个问题:

 当我替换所有文件:sysfw.itb tiboot3.bin tispl.bin u-boot.img 时 ,不会打印任何内容。 但是 、存储要替换的旧 tiboot3.bin Others 文件将像下面的那样打印:

第二个问题:  

当我更换  sysfw.itb tispl.bin u-boot.img 时,为什么 CPU 总是复位。 无法加载内核。

U-Boot SPL 2018.01-gcdb1cc0a9e (2018年10月06日- 03:46:53)
SYSFW ABI:2.4 (固件版本0x0012 '18.8.2-v2018.08b (好奇心)')
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF...

注意:BL31:v2.3 ():07.00.005-脏
注意:BL31:构建时间:2020年8月10日17:03:45

U-Boot SPL 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年8月10日- 17:11:07 +0000)
SYSFW ABI:2.4 (固件版本0x0012 '18.8.2-v2018.08b (好奇心)')
检测到:SER-PCIEUSBEVM 版本 E3
尝试从 MMC2引导


U-Boot 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年8月10日- 17:11:07 +0000)

SoC:AM65X SR1.0
型号:德州仪器 AM654基板
电路板:AM6-COMPROCEVM 修订版 E3
DRAM:4 GiB
MMC:sdhci@4f80000:0、sdhci@04FA0000:1
正在从 MMC 加载环境... 好的
IN:串行
OUT:串行
ERR:串行
检测到:SER-PCIEUSBEVM 版本 E3
net:eth0:cpsw_nuss@046000000、eth1:pruss2_eth
按任意键停止自动引导:1.
U-Boot SPL 2018.01-gcdb1cc0a9e (2018年10月06日- 03:46:53)
SYSFW ABI:2.4 (固件版本0x0012 '18.8.2-v2018.08b (好奇心)')
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF...

注意:BL31:v2.3 ():07.00.005-脏
注意:BL31:构建时间:2020年8月10日17:03:45

U-Boot SPL 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年8月10日- 17:11:07 +0000)
SYSFW ABI:2.4 (固件版本0x0012 '18.8.2-v2018.08b (好奇心)')
检测到:SER-PCIEUSBEVM 版本 E3
尝试从 MMC2引导


U-Boot 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年8月10日- 17:11:07 +0000)

SoC:AM65X SR1.0
型号:德州仪器 AM654基板
电路板:AM6-COMPROCEVM 修订版 E3
DRAM:4 GiB
MMC:sdhci@4f80000:0、sdhci@04FA0000:1
正在从 MMC 加载环境... 好的
IN:串行
OUT:串行
ERR:串行
检测到:SER-PCIEUSBEVM 版本 E3
net:eth0:cpsw_nuss@046000000、eth1:pruss2_eth
按任意键停止自动引导:0
正在从网络引导... (笑声)
"同步中止"处理程序、ESR 0x96000004
ELR:00008084cd4 LR:0000808508d0 (重新分配)
ELR:00000000fff41dd4 LR:00000000fff458d0
x0:00000000fdee1220 x1:ffffffffffffffffea
X2:00000000000000000000 x3:0000000000000001
x4:0000000000000000 x5:000000000000fdee8840
X6:0000000000000000 x7:0000000000000000
X8:0000fdec7598 x9:0000000000000008
X10:0000000000000003 x11:00000000000000001f24
X12:0000fdec6f0c X13:000000000000000021e0
X14:0000fdec6fe8 x15:0000fdec7598
x16:00000000fff45e44 X17:0000000000000000
X18:0000fed4dd8 x19:0000fdee9dc8
X20:0000fdee89c0 x21:0000fdee1150
x22:00000000fffectb20 x23:0000fed6fa0
x24:0000fedfe50 x25:0000fedfd90
X26:0000fdedfdc8 X27:0000000000000000
X28:0000fdedf8f0 X29:0000fdec6ff0

代码:17ffee 3100043f 54000901 f9401401 (f9400421)
正在重置 CPU ...

正在重置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 直接从     "sdk7/board-support/prebuilt-images"复制 sysfw.itb tiboot3.bin tispl.bin u-boot.img ,对吗?

    感谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    是 的、应引导 sdk7/board-support/prebuilt-images。

    您能否使用 sdk7/bin 下的 mksdboot.sh 脚本制作 SD 卡并检查其是否正常工作。

    您还在 sdk7/board-support/prebuilt-images 下看到了 sysfw.itb 的两个版本吗?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keerty。

    我只是解决它。 我的主板是 am654GPEVM、因此我应该使用 sysfw-am65x-evm.itb 文件、将名称更改为 sysfw.it 但没有文档告诉我更改此.ITB 文件名。

    谢谢您的回复。