主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
各位专家、您好!
出于某些原因、我们不在自己的电路板上设计 SDCard 接口(插槽)、但我们仍保留 UART (MCU)、JTAG 和 USB 接口来进行功能固件升级。
我们的 eMMC 闪存是纯空的,没有分区! 因此、唯一的方法可能是 Uniflash。
我尝试搜索答案,此主题可能起作用! (我切换到 UART 引导模式执行此测试!)
e2e.ti.com/.../941068
它将"tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img"刻录到 eMMC 中
但是,如何使用相同的方式刻录 Linux 内核和 rootFS? (Uniflash)
您能给我们提供什么意见吗?
BTW、
u-boot 中是否需要这些命令? 因为我们的 eMMC 是空的、所以没有分区
MMC partconf 0 1 1
MMC 引导总线0 2 0
非常感谢