This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDEP-0088:66AK2G12演示问题

Guru**** 1379180 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/940125/ccs-tidep-0088-66ak2g12-demo-issue

器件型号:TIDEP-0088
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSEVMK2G

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI suoprts、

我在 D:\TI\CCS930安装了 CCS、在 D:\TI\CCS930\SDK 中安装了 SDK RTOS。 我按如下方式构建演示:

1. D:\设置 tools_install_path=D:\TI\CCS930

2. D:\设置 SDK_INSTALL_PATH=D:\TI\CCS930\SDK

3.d:\ cd \set sdk_install_path=D:\TI\CCS930\SDK\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106

4.d:\TI\CCS930\SDK\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106 > setupenv.bat

5.d:\TI\CCS930\SDK\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106 > gmake audio_preproc_clean

6.d:\TI\CCS930\SDK\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106 > gmake audio_preproc

但显示如下:

platform=66AK2G \
xdc_install_DIR="D:\ti\CCS930\SDK/xdctools_3_55_02_22_core"\
BIOS_install_DIR="D:\ti\CCS930\SDK/BIOS_6_76_03_01"\
IPC_INSTALL_DIR="D:\ti\CCS930\SDK/IPC_3_50_04_08"\
pdk_install_DIR="D:/ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages
gnu.targets.arm.A15="D:\ti\CCS930\SDK/gcc-arm-none-eabi-7-2018-Q2-update" gnu.targets.arm.A15F="D:\ti\CCS930\SDK/gcc-arm-none-eabi-7-6000-Q2-update" ti.targets\dCCS930\SDK-SDK-bi-d"ti.cgi-ds-c66\gcds-cds-ds-cds-cds-ds-ds-c6bi-update" ti.ti.ti_sdk\g.ti
C:/Users/ADMINI~1/AppData/local/Temp/make1068-1.sh:1:C:/Users/ADMINI~1/AppData/local/Temp/make1068-1.sh:D:tiCCS930SDK/xdctools_3_55_02_22_core/gmake:未找到
gmake:***[makefile:184:audio_preproc_clear]错误127

请告诉我如何解决此问题吗?

感谢帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、在与您使用的 SDK 类似的较新 SDK 中、无需设置 SDK_INSTALL_PATH 和 TOOLS_INSTALL_PATH。 如果您参考某些 TI 设计中的说明、说明可能尚未更新。

    在较新版本中、安装程序将检测 SDK 的安装路径、并在根目录中的 Rules.make 和 setenv.bat 文件中设置 SDK_INSTALL_PATH。 此外、如果您注意到构建 SDK 所需的所有工具链现在都包含在 SDK 中、  

    设置 tools_install_path 的唯一原因是要使用 pdkProjectCreate 创建 CCS 工程。 在n`t 情况下、由于您已在默认 C:\ti\ccs903路径中安装了 CCS、因此您甚至无需设置环境变量、因为默认 CCS_INSTALL_PATH 在 pdk_k2g_1_0_x\packages 中的 pdkProjectCreate.bat 文件中定义  

    要进行构建、只需按照以下命令进行操作:

    CD C:\ti\ccs903\sdk\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106

    setupenv.bat

    gmake audio_preproc_clean

    gmake audio_preproc

    希望这对您有所帮助。 如果您仍在使用此处提供的说明构建演示时遇到任何问题、请告知我们。

    此致、

    Rahul

    PS:请注意、您正在构建的演示也依赖于 SDK 中未包含的 AER 和 VOLIB 库

    software-dl.ti.com/.../index_examples_demos.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    首先感谢您的帮助。

    CCS 和 SDK 都安装在 D 驱动程序中。  按照您的步骤操作、它会出现错误。 按如下方式记录:

    D:\ti\CCS930\SDK\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106>gmake audio_preproc
    D:/ti/CCS930/SDK/xdctools_3_55_02_22_core/gmake -C ./demos/audio-preprocessing/realtime_demo_bios/k2g/build 所有\
    platform=66AK2G \
    XDC_INSTALL_DIR="D:/ti/CCS930/SDK/xdctools_3_55_02_22_core \
    BIOS_install_DIR="D:/ti/CCS930/SDK/bios_6_76_03_01
    IPC_INSTALL_DIR="D:/ti/CCS930/SDK/ipc_3_50_04_08
    pdk_install_DIR="D:/ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages
    gnu.targets.arm.A15="D:/ti/CCS930/SDK/gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update nu.targets.arm.A15F="D:/ti/CCS930/SDK/gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update ti.targets.elf.c66="D:/ti/CCS930/SDK/ti-cgt-c6000_8.3.2
    gmake[1]:进入目录 D:/ti/CCS930/SDK/processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106/demos/audio-preprocessing/realtime_demo_bios/k2g/build
    Process_Begin:CreateProcess (NULL、uname、...) 失败。
    gmake[1]:Makefile:53:pipe:无此类文件或目录
    构建文件:./K2G_bf_rt.cfg
    调用:XDCtools
    "d:/ti/CCS930/SDK/xdctools_3_55_02_22_core/xs "--xdcpath="D:/ti/CCS930/SDK/edma3_lld_2_12_05_30E/packages;C:/ti/ccsv6/ccs_base;D:/ti/CCS930/SDK/bios_6_76_03_01/packages;D:/ti/CCS930/SDK/uia_2_30_01_02/packages;D:/ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages;D:/ti/CCS930/SDK/aer_c64Px_obj_17_0_0_0/packages;/packages;D:/ti/CCS930/SDK/xdais_7_24_00_04/packages;D:/ti/CCS930/SDK/xdais_7_24_00_04/examples;./../../realtime_demo_bios/platforms/packages;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.elf.c66 -p evmTCI66AK2Gd:b02r"/ti/CCS930/SDK/ti-cgt-c6000_8.3.2 -c"-cr -ctrad_c"-c2g.c -configr.c -c -o -o configPkg。
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/K2G_bf_rt_pe66.cfg 配置 K2G_bf_rt.xe66 ...
    SoC 类型为 k2g
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    系统环境 LIBDIR 变量已定义:./lib
    链接库 ti.drv.UART:./lib/k2g/c66/release/ti.drv.uart.ae66
    系统环境 LIBDIR 变量已定义:./lib
    链接库 ti.osal:/lib/tirtos/k2g/c66/release/ti.osal.ae66
    EDMA3 Drv getLibs 内
    将与 ti.sdo.EDMA3.drv:lib/66/debug/EDMA3_LLD_drv.ae66链接
    EDMA3 RM get库 中
    将与 ti.sdo .edma3.rm:lib/tci66ak2g02-EVM/66/debug/edma3_LLD_rm.ae66链接
    系统环境 LIBDIR 变量已定义:./lib
    链接库 ti.csl:./lib/k2g/c66/release/ti.csl.ae66
    正在开始构建库源...
    制作 D:/ti/CCS930/SDK/processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106/demos/audio-preprocessing/realtime_demo_bios/k2g/src/sysbios/sysbios.ae66 ...
    已完成库构建。
    cle66封装/cfg/K2G_bf_rt_pe66.c……
    已完成建筑:K2G_bf_rt.cfg

    构建文件:./../../common/components/fil.c
    调用:C6000编译器
    "d:/ti/CCS930/SDK/ti-cgt-c6000_8.3.2/bin/cl6x /ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages/ti/addon/cmb/src/evmK2G/include /ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages/ti/board /ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages -mv6600 --abi=eabi --opt_for_speed=5 --include_path="./../../common/components /../../realtime_demo_bios/k2g/include /ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages/ti/board/src/evmK2G/include /ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages/ti/csl --include_path="D:/ti/CCS930/SDK/ti-cgt-c6000_8.3.2/include --include_path="d:/ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages/ti/drv/mcasp /ti/CCS930/SDK/pdk_k2g_1_0_16/packages/ti/addon/cmb /../../common/components/fil.c --include_build=dsp_define="d_guide-dsp_defination="-dsp_guide=dsp_guide="-dsp_guide-dsp_guide="-dsp_guide-d_guide=dsp_guide="-dsp_guide-d_guide=dsp_guide="-dsp_guide-d_guide-dsp_guide="-d_guide-dsp_guide=d_guide-dsp_guide="-dsp_guide-dsp_guide="-dsp_guide-dsp_guide-d_guide=d_guide="-dsp_guide-d_guide-d_guide=dsp2b&d_guide-d_guide=d_guide_guide="-d_guide_
    "../../../common/components/types.h、第378行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/mas/types/c66/ types.h"
    1在编译"../../../common/components/fil.c 时检测到灾难性错误。
    编译已终止。

    >>编译失败
    gmake[1]:***[subdir_rules.mk:19:fil.obj]错误1.
    gmake[1]:离开目录 D:/ti/CCS930/SDK/processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106/demos/audio-preprocessing/realtime_demo_bios/k2g/build

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在之前的帖子中指出的 Bill (在帖子脚本中突出显示)。 音频预处理演示需要从 TI.com 安装 AER 和 VOLIB 库 这些库中提供的 ti/mas/Ce66/types.h 文件。

    AER 和 VOLIB 下载位置:

    https://www.ti.com/tool/TELECOMLIB