This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:运行 mcusw exemple problem

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/941858/tda4vm-run-mcusw-exemple-problem

器件型号:TDA4VM

您好!

我尝试运行 CAN 分析应用程序并遇到一些问题。当使用 make sbl_mmcsd_img 命令时,会出现如下错误。您能帮助我解决吗?指南将应用程序从.appimage 复制到 SD 卡引导分区作为 app.apps.can_profile_app_mcu1_0_release.capp_image_ap_apps_ap_mu2_release.w_ap_ap_mu2_应该 有两 个 app_appsi_ap_release.we_ap_ap_mu2_ap_release.we_prob_  他们被命名为应用程序。除此之外、我制作了一张 SD 卡来运行视觉应用程序。我能否在此卡中运行 mcusw 演示?谢谢!

vmuser@Ubuntu:~/PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_11/pdk_Jacinto_07_00_00/packages/ti/build$使 SBL_mmcsd_img
使-C /home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/sbl/board/k3 -f/home/vmuser/PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_11/pdk_Jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/SBL/build/SBL_img.mk BOOTMODE=mmcsd SBL_use_dma=yes build_HS=no
make[1]:输入目录'/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/sbl/board/k3
make -f/home/vmuser/PSDK_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/SBL/build/SBL_img.mk bootmode=mmcsd SBL_use_dma=yes build_hs=no board UART osal_noncsl_d_sbats_uncsrfat_csl
make[2]:输入目录'/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/sbl/board/k3
make[2]:对于'board'无需执行任何操作。
make[2]:对于'UART'没有要执行的操作。
make[2]:对于'osal_nonos'没有要做的事情。
make[2]:对于'CSL'没有要做的事情。
make[2]:没有为'CSL_init'执行任何操作。
make[2]:对于'i2c'没有要做的事情。
make[2]:对于'sciclient'没有要执行的操作。
make[2]:没有为'sl_lib_mmcsd'执行任何操作。
make[2]:对于'UDMA'没有执行任何操作。
make[2]:对于'MCSD'没有要执行的操作。
make[2]:对于'fatfs_indp'没有要做的事情。
make[2]:离开目录'/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/sbl/board/k3
使-f/home/vmuser/PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_11/pdk_Jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/SBL/build/SBL_img.mk bootmode=mmcsd SBL_use_dma=yes build_HS=no /home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/sbl/binary/j721e_evm/mmcsd/bin/sbl_mmcsd_img_mcu1_0_release.xer5f
make[2]:输入目录'/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/sbl/board/k3
make[2]:***没有使目标为“/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/osal/lib/nonos/j721e/r5f/release/ti.osal.aer5f”的规则,“/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/sbl/binary/j721e_evm/mmcsd/bin/sbl_mmcsd_img_mcu1_0_release.xer5f”需要这些规则。 停下。
make[2]:离开目录'/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/sbl/board/k3
/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/build/makerules/common.mk:402:目标'mCU1_0'的配方失败
maked[1]:***[mcu1_0]错误2.
make[1]:离开目录'/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/boot/sbl/board/k3

此致!

HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    [引用用户="Jian HUHUANG ]'/home/vmuser/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/osal/lib/nonos/j721e/r5f/release/ti.osal.aer5f、需要

    SBL 需要一些相关性。 我想您本可以执行 make clean 或执行相应操作、现在它会尝试查找 OSAL、但不会发现构建错误。

    请尝试以下操作:

    #注意、这将需要一些时间、具体取决于您的 PC 的处理能力
    使所有-SJ
    
    #构建 SBL 现在
    使 SBL_mmcsd_img -sJ 

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karan、

    我使用了 make -s allclean,它可能会导致此错误。当我尝试全部-sj 时,我的 Ubuntu 会反复重新启动。也许我的计算机功能不支持全部-sj。是否有其他方法可以解决我的问题?谢谢!

    此致!

    HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    您可以尝试全部使用-s (不要使用-j 选项)。 这将不会并行执行、而是相同的。

    因此、基本上运行以下操作:(您也可以跳过-s、-s 来抑制打印。

    make all -s
    
    make SBL_mmcsd_img -s 

    此致、

    Karan