This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-K2G:无法构建 EVM-k2g SDK Linux

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/942032/processor-sdk-k2g-failed-to-build-evm-k2g-sdk-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-K2G

大家好、我尝试为 k2g-EVM 构建具有 RT 支持的 SDK、并遇到错误

编译配置:
BB_VERSION ="1.40.0"
BUIL_SYS ="x86_64-Linux"
内设 ="Uubuntu-18.04"
TARGET_SYS ="arm-linux-gnueabi"
机器 ="k2g-evm"
分发包 ="Arago"
distro_version ="2019.11"
TUNE_features ="arm armv7a vfp thumb neon callconvention-hard"
target_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="头:56d9d47f18eeec31a1086ca29e54b5956c46de84"
meta-aws ="标题:6432f1b38b9dcbbb55020167f5b1cfe55e858c6d"
meta-ROS ="head:72068b17e4192b51e09c8dc633805a35edac8701"
meta-arago-distro
meta-arago-extras ="head:70436496d2617b281c51390faa3d421814055cd6"
meta-browser 浏览器 ="标题:5f365ef0f842ba4651ef88787cf9c63bc8b6cb3"
meta-qt5 ="head:e6e464c9ed9266ce46452f953c1bdcb0e7b2d95f"
meta 虚拟化="head:7685c7d415e0002c44800796083788ae98cd57a5"
meta 网络
Meta-python
Meta-OE
元- gnome
元多媒体
元文件系统 ="标题:446bd615fd7cb9bc7a159fe5c2019ed08d1a7a93"
meta-ti ="标题:b27317ab4f9be931a66344ca502c7e3f4ec780e5"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:615ea7561b844a3867ce4299d83d605c10b02ab"
元数据 ="标题:e68991ceb5933f7d03b9697e8a0ba0829feb320"

正在初始化任务:100%|########################################## |时间:0:00:01
状态摘要:所需29未找到29个当前0 (0%匹配、0%完成)
注:正在执行 SetScene 任务
注:正在执行 RunQueue 任务
错误:linux-ti-stage-rt-4.19.94+gitotisINC+a242ccf3f1-r10a.arago1.1+rgoti+log+rgotisd1.1goti+rgoti+rgoti+rgategateg1.1d1.1goti+uni+rgategategateg1.1e.tisinc

文件:/home/user/Work/ti_sdk/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/k2g_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging-rt/4.19.94 /home/user/Work/ti_sdk/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/k2g_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging-rt/4.19.94 +gitAUTOINC+a242ccf3f1-r10a.arago1.tisdk1.1/temp/log.do_compile.17023
日志数据如下
:| DTC arch/arm/boot/dts/keystone-k2g-ice-pru-ub-uio.dtb
|错误:/home/user/Work/ti_sdk/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work-shared/k2g-evm/kernel-source/arch/arm/boot/dts/k2g-evm-cmem.dtsi:1.1-2语法错误
|致命错误:无法解析输入树
| scripts/Makefile.lib:294:目标'arch/arm/boot/dts/keystone-k2g-exclu-exclude-me-make.g|keystone-skio-dif-g/ make.tbi-fail-arch/dtb


:g/keystitudo[b.1tb.g/keystone]的配置文件失败|"arch/keystit-arch-make.g/keystitudie.g/make.g/keystitudie.g_g_g_g_g_g_g_g_g/?

? ***[sub-make]错误2
| Makefile:24:目标'_sub-make'的配方失败
| make:***[_sub-make]错误2
|错误:OE_runmake 失败
|警告:从 shell 命令退出代码1。
|错误:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/user/Work/ti_sdk/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/k2g_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging-rt/4.19.94 +gitAUTOINC+a242ccf3f1-r10a.arago1.tisdk1.1/temp/log.do_compile.17023)
错误:任务(/home/user/Work/ti_sdk/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging-rt_4.19.bb:do_compile)失败、退出代码为"1"

如何解决构建错误问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答、我忘记重新配置破折号

    sudo dpkg-reconfigure dash