This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 PDK 上应用附加的补丁、PDK 作为 PSDKRA 的一部分提供。 此补丁添加了一个实用程序、可用于使用 CCS 和 JTAG 接口刷写 OSPI。
按照以下步骤构建此实用程序并使用它来刷写 OSPI
在 pdk/packages/ti/board/utils/uniflash/target/build/uart_make.mk 文件中将标志 use_ccs 更改为 yes。
2、使用 pdk/packages/ti/build 文件夹中的"make -sj platform=j721e_evm board_utils_uart_flash_programmer"重建闪存编程器
3、闪存写入器二进制文件将在 pdk/packages/ti/board/utils/uniflash/target/bin/j721e_evm/uart_j721e_evm_evm_flash_programmer_release.xer5f 中提供
4、启动 CCS 和目标配置
5、从 CCS 脚本控制台运行'loadJsFile "pdk\packages/ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j721e\launch.js"。
6、Java 脚本完成后、将闪存写入器代码加载到 MCU_Cortex_R5_0内核中并运行它。
7、应用程序在 CCS 控制台上运行并显示3个菜单选项、擦除 OSPI 闪存、在 OSPI 中刷写文件并退出
8、对于擦除闪存、选择要擦除的起始地址和大小。
9、要刷写文件、请输入具有完整路径的文件名、然后在要刷写文件的位置输入偏移量、然后使用 CCS 脚本控制台加载文件(在 CCS 控制台上打印加载命令)。 从脚本控制台加载文件后、在 CCS 控制台上输入"0"。
10、刷写所有文件后、按主菜单上的"2"退出。
SDK 7.0上
SDK7.3
此致、
Brijesh