This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:Setp - 3中的错误检查 ONVIF 配置文件 G 是否没有返回任何功能

Guru**** 1091470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/940971/dm385-error-in-setp---3-check-that-no-capabilities-returned-for-onvif-profile-g

器件型号:DM385

您好,  

我正在实施 ONVIF 配置文件 G.

我已安装 ONVIF 设备测试工具版本- 19.12。

我正在测试设备的功能 API。 但是、现在我仅测试了__TDS__GetServices 函数、特别是我只检查事件服务。

因此、我正在运行来自 ONVIF 器件测试工具的 DEVICE 1-1-16-v14.12获取服务-事件服务(运行当前)命令。

我在下面给出的 ONVIF 核心规范文档中得到了相同的响应、


www.onvif.org/.../tds:Namespace>
192.168.0.10/.../TDS:XAddr>

"="">www.onvif.org/.../wsdl"
WSSubscriptionPolicySupport="false" WSPullPointSupport="false"
WSPausableSubscription="false"/>


2. 
20. 


唯一的问题是、我在 Setp - 3中遇到错误、请检查是否返回了任何功能

活动服务版本"2.20"的条目中包含功能

步骤失败,但是 Setp -1 (获取服务)和 Step -2 (检查 DUT 返回的事件串行器/解串器地址)正在通过。

如何解决步骤3错误?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关 DM385支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

      https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/813421

    根据产品文件夹和常见问题解答中的建议,请随时与其中列出的第三方联系以获得更多支持。

      www.ti.com/.../DM385

    雷克斯