您好,
我正在实施 ONVIF 配置文件 G.
我已安装 ONVIF 设备测试工具版本- 19.12。
我正在测试设备的功能 API。 但是、现在我仅测试了__TDS__GetServices 函数、特别是我只检查事件服务。
因此、我正在运行来自 ONVIF 器件测试工具的 DEVICE 1-1-16-v14.12获取服务-事件服务(运行当前)命令。
我在下面给出的 ONVIF 核心规范文档中得到了相同的响应、
www.onvif.org/.../tds:Namespace> 192.168.0.10/.../TDS:XAddr> "="">www.onvif.org/.../wsdl" WSSubscriptionPolicySupport="false" WSPullPointSupport="false" WSPausableSubscription="false"/> 2. 20.
唯一的问题是、我在 Setp - 3中遇到错误、请检查是否返回了任何功能
活动服务版本"2.20"的条目中包含功能
步骤失败,但是 Setp -1 (获取服务)和 Step -2 (检查 DUT 返回的事件串行器/解串器地址)正在通过。
如何解决步骤3错误?