This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:TEE 支持

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/941402/am4379-tee-support

器件型号:AM4379

1. TI 是否支持 TEE 的完整实施? SDK 是否包含 TEE 实施?  

我们想了解有关 AM437XH 系列处理器上的 TEE 实现的更多信息

2. AM437XH 系列处理器不是 TI 和 TI 的标准分销商。 此系列是否存在任何长期可用性问题?   

请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yashodip、

    要确认:当您说出 TEE 时、您是否在谈论安全概念可信执行环境?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。 我所说的是"可信执行环境"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yashodip、

    您可以从以下链接中找到有关 TI Sitara 高安全性(HS)器件的有用信息:

    Sitara SoC 安全特性:

    http://www.ti.com/lit/wp/spry303d/spry303d.pdf

    2. Sitarra SoC 安全启动:

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/wp/spry305a/spry305a.pdf

    有关安全 SDK、EVM 和配套资料的更多详细信息、需要制定安全 NDA。

    请 填写 安全 NDA 申请。  

    最棒的

    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    面向未来读者:

    AM437XH 不是 AM437x 处理器的可订购器件型号。 但是、高安全性评估模块的器件型号为 TMDXEVM437XH。