请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我知道已经有一个线程处理了 TI-RTOS 或 SYS/BIOS 不支持 ARM9的问题。 我已经为 OMAPL138安装了 CCS 10和最新的 SDK。 一旦我启用 SYS/BIOS,我就会收到错误信息“device not supported (不支持设备)”。
有人可以帮帮我吗?
此致