This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:TIDEP0074和 IDK 板

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0074, TMDXIDK5718, AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/940621/am5728-tidep0074-and-idk-board

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TIDEP0074AM5718

您好!

我的客户希望评估以下参考设计。
https://www.ti.com/tool/TIDEP0074

在此设计中、TMDXIDK5728用作硬件、但电路板似乎不再可用。
根据下面的 E2E、TMDSIDK54是替代产品。
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/812876

Q1)
TIDEP0074中使用的软件可以在 TMDSIDK54上使用、无需任何修改?
如果没有、您能告诉我需要在哪里进行详细修改吗?

Q2)
客户有 TMDXIDK5718
TIDEP0074中使用的软件可以在 TMDXIDK5718上使用、无需任何修改?
如果没有、您能告诉我需要在哪里进行详细修改吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎