This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:66AK2H12引导

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/938830/66ak2h12-66ak2h12-boot

器件型号:66AK2H12

你(们)好

我的工具:

DSP:66AK2H12

MCSDK:3.01.04.07

CCS:7.

操作系统:Win 7

电路板:定制

我想引导66AK2H12 (我只使用 DSP 内核)。

请介绍引导66AK2H12的一些代码示例和文档。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查:  

    此致、Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答、我将开始学习该文档。

    文档标题为"Processor SDK RTOIS 06_03_00_106"、我使用的是 MCSDK 3.01.04.07。

    问题1:

    您的文档是否与  MCSDK 3.01.04.07兼容?

    问题2:  

    "*。out"文件格式是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dariush

    如果您可以指明最终目标以及您计划在此器件上使用的软件堆栈、这可能会有所帮助。

    多核66AK2H12器件具有多个引导加载程序。 该器件附带一个在 ROM 中编程的主引导加载程序、用于引导主引导内核、我们还提供了辅助引导加载程序、以允许器件执行多核应用引导并初始化器件上的所有外设。

    这是一个 ARM 引导器件(ARM 内核0始终首先引导)、ROM 引导加载程序的说明如下所示:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruhj3/spruhj3.pdf?ts=1599677845382&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

     应用手册和 GIT.ti.com 中提供了演示如何使用 ROM 引导加载程序进行引导的示例:

    KeyStone II 引导加载程序示例

    这些仅显示如何使用 ROM 引导加载程序进行引导

    如果您是裸机(无操作系统)、RTOS 或 Linux 开发人员、请参阅 Processor SDK RTOS SBL 或 Processor SDK Linux Uboot 文档、以在所有内核上引导应用程序

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_Foundational_Components.html#k2h-k2e-k2l

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_U-Boot.html 

    希望这对您有所帮助

    此致、

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答

    [引用用户=" Rahul Prabhu"]

    如果您可以指明最终目标以及您计划在此器件上使用的软件堆栈、这可能会有所帮助。

    [/报价]

    我只想使用 DSP 内核、我构建了一个包含 SRIO、NDK 和 IPC 的项目、并且我使用 RTOS、根据您的说明、我必须使用 SDK RTOS SBL。

    我现在要引导 DSP 内核。 在我的架构中、FPGA 通过 SRIO 和 DSP 在 DSP 存储器中写入数据、处理数据并将结果发送到 PC。

    默认情况下、我认为 NOR 闪存上的 i2c 主引导加载程序是我的结果。

    我的想法是对的吗?

    这是我第一次要引导 KeyStone II 器件、我感到困惑、请引导我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    66AK2H12平台没有基于 I2C 的次级引导加载程序。 器件是一款 ARM 引导主器件、可直接从 ARM ROM 引导加载程序引导。

    然后、次级引导加载程序可以引导在此器件架构中被视为从内核的 DSP 内核。

    FPGA 重定向和基于 I2C 的 IBLn`t 仅适用于 C667x 和 C665x 器件、创建原因是与 PLL 相关的 ROM 错误、该错误并不适用于66AK2H12器件。

    此致、

    Rahul