Thread 中讨论的其他器件:WL18XXCOM82SDMMC、 WL1835
大家好、
如何复制 SD 卡中可用的 MLO、u-boot、zImage、rootfs。 将 SD 卡中的图像复制到 AM335x 入门套件的 eMMC。 因此该入门套件将从 eMMC 启动。
U-boot 未列出 eMMC/mmc1器件信息。 下面将共享调试日志、供您参考。
请告诉我、AM335x 入门套件是否具有 eMMC? 如果是、请告诉我如何在没有任何网络或 USB 端口的情况下将 MLO、u-boot、zImage、rootfs 映像从 SD 卡复制到 eMMC。
此致、
Kalyan
调试日志:
CCCCCCCCCC
U-Boot SPL 2019.01-gc14892445a-m脏(2020年8月26日- 20:42:15 +0530)
尝试从 MMC1引导
U-Boot 2019.01-gc14892445a-m脏(2020年8月26日- 20:42:15 +0530)
CPU :AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x EVM
DRAM: 1 GiB
NAND: 256 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0
正在从 FAT 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET: eth0:以太网@4a100000
警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:
ROM 中的地址为 :de:ad:be:ef:00:01
环境中的地址为 98:5d:ad:34:3c:D8
,eth1:USB_ether
按任意键停止自动引导: 0
=> MMC 列表
OMAP SD/MMC:0 (SD)
=>=>MMC 信息
器件:OMAP SD/MMC
制造商 ID:3.
OEM:5344
姓名:SU04G
总线速度:48000000
模式:SD 高速(50MHz)
Rd 块 Len:512
SD 版本3.0
高容量:是
容量:3.7GiB
总线宽度:4位
擦除组大小:512字节
=>