This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:如何放大 TDA3上的 SRAM?

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/939819/tda3ma-how-to-enlarge-the-sram-on-tda3

器件型号:TDA3MA

您好,香榭丽舍

使用 TDA3的客户希望了解如何放大 TDA3上的 SRAM。

我们是否能够更改此文件?

C:\processor_sdk_vision_03_04_00_00\vision_sdk\links_fw\src\rtos\BIOS_app_common\tda3xx\dsp1\Dsp1.cfg

 

如果我们将 L2SRAM 修改为 DSP1_DATA_MEM、这是否可行、不会产生任何副作用?

请发表意见,谢谢。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不能将 L2SRAM 大小作为硬件限制来增加。

    如需更多信息、请参阅以下 E2E 主题

    谢谢

    加维拉尤