This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:"许可证检查失败"在构建期间

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/938598/processor-sdk-dra8x-tda4x-license-check-failed-during-building

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

尊敬的 TI:

当我尝试构建时、出现以下日志中的错误

使-C /home/jwook/ssd1/TI_TDA4X/tda4x_QNX/tda4x/psdkqa/qnx 成为所有 QNX_BASE=/home/jwook/ssd1/TI_TDA4X/tda4x_QNX/tda4x/psdkqa/qnx700 profile=release -s

许可证检查失败

请问如何解决这个问题?

这是我的环境。

#更改

编辑文件 tiovx/build_flags.mak 并修改以下变量

build_emulation_mode=no
build_target_mode=yes
Build_Linux_A72=否
Build_QNX_A72=yes
profile = release

#构建步骤

CD ${PSDKRA_PATH}

/psdkqa/qnx/scripts/psdkqa_setup.sh

cd vision_apps
创建 SDK


# HW:TDA4x EVM

# SW 版本

  PSDKLA:V07.00.04

  PSDKRA:V07.00.05

  PSDKQA:V07.00.11

谢谢、

艾登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aiden、

    您能否检查 QNX 开发许可证是否适用于用于构建 PSDKQA 版本的主机。  

    这可以使用 QNX 软件中心的"管理许可证密钥"或"许可证密钥和激活"来完成。   许可证密钥必须显示为已激活。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    自 psdkqa 7.0起是否激活了许可证检查?

    实际上、在 psdkqa 6.2中没有这个问题。

    谢谢、

    艾登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的理解是、为了在 QNX 环境中编译/编译、需要 QNX 开发套件。   

    PSDKQA6.2和 PSDKQA7.0都是如此、TI 方面没有任何变化、所指的许可证来自 QNX。

    一些可能性:

    •  是 QNX 30天的评估许可证之前使用过、现已过期。  
    •  在开发的机器上使用的许可证已分配给其他地方。
    •  计算机上的许可证有效,但在指定的路径中找不到

    建议在 QNX 软件中心检查许可证、并检查"/home/jwook/ssd1/TI_TDA4X/tda4x_QNX/tda4x/psdkqa/qnx700 "是否为有效路径。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    非常感谢您的详细解释。

    此致、

    艾登