This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM5718

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/952135/am5718-am5718

器件型号:AM5718

您好!

我想在我的定制设计中使用两个 AM5718。 最糟糕的是在 A15内核上安装 Linux 操作系统。

但我怀疑的是、是否可以在裸金属中运行第二个 AM5718。 这意味着第二个 am5718的 ARM 和 DSP 上没有操作系统。

如果是这种情况、如何对第二个 AM5718进行编程以及如何在第二个 AM5718中实现进程间通信。

此外、还可以在没有操作系统的情况下使用第一个 AM5718芯片的 DSP。

请在我的定制设计中为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通知我们的团队与您联系、讨论这一问题。 如果您一周左右没有听到他们的声音、请在此处发帖。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止,我还没有收到任何来文。 请仔细查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我正在跟进。 请让我等到一周结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信、我们已经有一些来自 TI 的人员与您的团队交流了。 我建议我们将这一讨论离线进行,因为这需要进行一些详细的讨论。 如果您仍有任何疑问、请将其发布在此主题上、或为不同主题创建新主题。

    此致

    Karthik