This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
尊敬的 TI:
我们如何使用 Linux SDK 版本 V07.00.04实现安全启动。
我们希望在同一个上启用 DM-Verity。 如果您有使用当前 SDK 启用它的步骤、请分享。
此致
Amit
您好、Keerty、
我们希望在 Linux 上启用完整性检查、因为我们正在使用 PSDLA 版本。 DM-verity 在 Android 中启用。
我们可以使用 dm-verity 创建哈希。 但在当前的 TI 引导流程中、我们想知道如何完成此验证。
如果您有相同的解决方案、请告知我们。
此致
Amit
Amit、您好!
对于 Android、默认情况下 Android 框架支持生成文件系统映像(system.img 等) 适合与 dm-verity 一起使用。 内核中对 dm-verity 的支持也是标准组件。
TI SDK 只需支持 Linux 内核中用于 SHA 操作的加密支持。
此致、
Vishal
我不确定 Linux 文件系统上需要哪些组件来生成可与启用了 dm-verity 的内核一起使用的映像。
我们尚未考虑这一点。
但是、在您到达内核之前确保器件启动流程的安全是一个单独的主题。
Amit、您好!
最近发布的 e2e 常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/958666
我 相信这正是您想要的。 从 u-boot、您应该能够加载内核
与非 HS 器件使用的 bootargs 进行比较。
您能解析线程吗?
此致、
基尔西