This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:构建 ISP 中的 AR0233 + TDA4X JPEG 捕获解码用例问题

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/958561/processor-sdk-dra8x-tda4x-ar0233-in-built-isp-tda4x-jpeg-capture-decode-usecase-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我正在尝试开发一个应用、在构建 ISP 传感器中使用 AR0233的 JPEG 输入连接到 TDA4X、并在 TDA4X 上解码 JPEG 并转储 YUV 数据。

我参考 了 test_video_decoder .c testSingleStreamProcessing 并在 vision_apps 中创建了自己的应用程序。 我能够解码 H264帧、但无法解码 JPEG 帧。

JPEG 流出现以下错误:

915408.791392 s: vx_zone_error:[TIvxAddKernelVideoDecoderValidate:166]解码器参数"bitstream_format"应为:TIVX_bitstream_format_h264

注意: j7_video_decoder.h 文件中有:\note 只有\ref TIVX_bitstream_format_H264格式在此版本中受支持。

我使用是 SDK 的 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11版本。 是否有任何版本可以获得 JPEG 解码器支持?

此致、

普拉什兰特