Other Parts Discussed in Thread: AM3359, TMDSEMU560V2STM-U, TMDSEMU560V2STM-UE, TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U
器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我非常熟悉 Code Composer Studio、但只需开始使用 BeagleBone Black。
我以前在 CCS 方面的经验主要是围绕 MSP430系列 MCU 而设计的。 我非常高兴能够使用 CCS 调试我的 MCU。 具体而言、当我单步执行代码时、能够在监视窗口中看到我的所有寄存器/时钟/外设等非常好。 现在、我正在尝试对 BeagleBone Black 上的 AM3359器件执行相同的操作(我假设可以执行此操作、至少在 PRU 上是这样?)。
我在 这里完成了教程、但我被困在实验1示例的步骤9。 我认为、我的问题与没有合适的调试器探针有关。 我尝试使用 MSP432 Launchpad 中的 XDS110调试器探针(未成功)、因为我已经有了这种探针、并且比独立调试探针具有更高的成本效益。
1) 1)如果我与 Launchpad 建立适当的硬件连接、是否可以使用 LaunchPad 上的调试器探针? 如果是、如何操作?
2) 2)如果不是、我假设我需要购买 TMDSEMU200-U 、 TMDSEMU560V2STM-U 或 TMDSEMU560V2STM-UE 等器件? 这是正确的还是我应该采用另一条路由?