This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:关于电源序列

Guru**** 2679115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/959844/tms320vc5416-about-the-power-sequence

器件型号:TMS320VC5416

各位专家、您好!

是否有任何已公开的 TMS320CV5416电源的详细规格(上升斜率、纹波电压、电源启动序列等)?

我的客户遇到了 TMS320CV5416无法在他创建的板上正确启动的问题。
在温度高于20°C 且湿度约为80%的情况下、此问题似乎经常出现。 但是、它似乎在温度高于30°C 且湿度较低的情况下正常启动。

还有报告说 PLL 不能正常工作、我们正在检查时钟系统的详细信息。

首先、我要检查电源序列是否符合规定。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H-San

    此产品的所有相关设计信息都是您在产品文件夹中看到的信息。 除了您在产品文件夹的现有配套资料中看到的内容之外、没有其他/内部信息。  

    该产品已推出多年、有几个客户正投入生产。  

    我们无法为此器件提供更深入的技术支持。  

    如果这是一种现有的设计、并且突然有一个客户发现问题、他们应该查看他们的软件或硬件设计中是否发生了变化。 如果他们怀疑处理器是问题所在、则应执行交换测试(从已知良好的电路板/良好的器件交换器件、使用故障器件/故障电路板)、如果故障出在器件、您可以联系 TI 质量团队进行进一步评估。  

    此致

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    目前正在检查客户设计信息和其他信息。如果我们找不到此信息的任何问题、我们将乐意执行换用测试、并根据结果进行共享。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    如果您知道、请告诉我。

    以下 E2E 中所示的 TRST 引脚更改规格的原因是什么?
    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/259458?Pull-down-reason-of-470%CE%A9-recommended-TRST-pin-of-TMS320VC54

    当我们检查客户的设计时、TRST 引脚已打开。 但是、最新的数据表指出、TRST 引脚需要添加470欧姆的下拉电阻。 客户想知道修改原因、知道会很有帮助。
    TMS320VC5416定点数字信号处理器数据表(修订版 P)

    [引用 user="O.H"]目前正在检查客户设计信息和其他信息。如果我们找不到有关此信息的任何问题,我们将乐意执行交换测试,并根据结果共享这些信息。

    在发生此故障的地方加热电路板似乎可以消除症状。 因此、我们无法执行换用测试、因为从电路板上移除 IC 时、问题不再是由发热引起的。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、O.H  

    根据之前的帖子、响应是相同的-这些是非常旧的数据表、修订历史记录显示了2008年所做的更改。 我会尝试看看是否有人知道更改的确切原因、但我不希望我们能够找到更改的确切原因。 修订历史记录不会存档更改的"原因"。 TI 不再拥有原始数据表所有者。

    在给定数据表的情况下、最好查看是否有任何方法来测试 TRST 是否确实影响了故障。 客户务必尽可能遵循最新/最重要数据表上的所有建议。  


    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您的支持。

    [引用用户="Mukul Bhatnagar"]根据旧帖子、响应是相同的-这些是非常旧的数据表、修订历史记录显示了2008年所做的更改。 我会尝试看看是否有人知道更改的确切原因、但我不希望我们能够找到更改的确切原因。 修订历史记录不会存档更改的"原因"。 原始数据表所有者不再与 TI 合作。[/quot]

    我明白了。

    我想确认 TRST 引脚是否受此故障影响。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    >>我想确认 TRST 管脚是否受此故障影响。

    我相信旧器件上的 TRST 引脚确实会导致类似的故障。 我对此没有全部背景知识、因为这是一款非常旧的器件、但我强烈建议您尝试最新数据表中的建议、看看它是否有助于故障场景。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    [报价 USER="Mukul Bhatnagar">>>我想要求确认 TRST 引脚是否受此故障影响。[/QUERPLET]

    抱歉。对于上述句子、我是说"我将要求我的客户检查 TRST 引脚的影响"。

    感谢您的见解。

    此致、
    还不错