This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:引导 NOR 闪存连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/957415/am3358-boot-nor-flash-connecting

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我正在尝试将地址/数据复用的 NOR 闪存连接起来、并将其用作启动设备、如 TRM 的 P.4.3图7-3所示。
此外、在该图中、在 AM335x 端写入了[16:1]/ D [15:0]、其上面的地址是[27:17]。
但是、查看表7-5。GPMC_A [1]为 A16。
TRM 表示法可能存在问题、但如果 GPMC_AD [15:0]是[16:1]/ D [15:0]、则处理器侧的[17]是 GPMC_A [1]的 A16。 可以吗?
(处理器侧的地址以8位为单位、存储器侧的地址以16位为单位?)
此外、在图中、[27:17]被写为 GPMC_A [11:1]、但在表中、A26是 GPMC_A [27]。 这是图中的拼写错误吗?
在表中、GPMC_A [11]"未使用"。

此致、

库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提出了一个有点困惑的问题。 关于表7-5中的符号、有人指出 LSB 被写为 A0。 因此、我了解到 AM335x 侧的 A17从 GPMC_A [1]引脚输出、并连接到 NOR 闪存的 A16。

    但是、关于 AM335x 的 A27引脚输出、表7-5和图7-3似乎有所不同。 请告诉我正确答案。

    此致、

    库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishigata-San、

    我想告诉您、我正在研究您的问题。 我应该在24小时内得到答案。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishigata-San、

    我可以在您描述的 TRM 中看到该问题。
    我认为图7-3是正确的、表7-5 GPMC 引脚复用选项对于复用地址数据16位器件是错误的。
    我将介绍 GPMC 信号及其显示在上的引脚。

    其他数据手册具有相同的 GPMC 引脚多路复用选项表、但 A[2]上的 A[17]信号和 A/D[15:0]引脚上的 A[16:1]信号用于多路复用地址数据16位器件。 请参阅 AM5728 TRM 表15-445 GPMC 引脚复用选项。

    地址数据复用模式将最低有效地址位置于 A/D 总线上。 使用16位数据总线时、不使用 A0信号。 A[0]只用于8位数据总线。 因此、对于一个复用地址数据16位器件、A[16:1]信号出现在 A/D[15:0]引脚上。 A[0]引脚未使用、A[1]引脚上出现 A[17]。

    在 AM572x TRM 中、A[27]信号出现在 A[27]引脚上。 我怀疑 AM335x 是相同的。

    我将确认 AM3358也以这种方式运行、但由于感恩节假期、我将在下周之前没有答案。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    感谢您的回答。

    我认为表7-5中的地址指向存储器器件的引脚名称。
    另一方面、表15-445中的表中的地址可能指向 AM335x 输出的地址。
    由于存储器器件具有16位宽的地址、如果 LSB 被写入 A0、则 AM335x 的 A27连接到存储器件的 A26、因此两个表都不正确。

    我现在想说的是、图7-3中的高级地址连接写为:
    a [27:17]->GPMC_A [11:1]-> A [26:16]

    如果 AM335x 的 A27是从 GPMC_A [27]输出的、我认为它应该被写如下。
    a [27:17]->GPMC_A [27、10:1]-> A [26:16]

    此致、

    库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishigata-San、

    [引用 USER="user1201164"]如果 AM335x 的 A27是从 GPMC_A [27]输出的、我认为它应该写得如下。
    a [27:17]->GPMC_A [27、10:1]-> A [26:16]

    没错。 A27信号来自16位 AD 复用模式下的 A27引脚。 请参阅下图中的 GPMC 规格。

    图7-3具有误导性-它错误地描述了 A11引脚上的 A27信号。 A11引脚不用于16位 AD 复用模式。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    感谢您的回答。
    我的问题已得到解决。

    如果可能、请提供图27的原始文档。
    此外、您是否请求更正图7-3?
    (因为我们收到了很多有关最近未修复的问题的查询)

    此致、

    库吉·西加塔