This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/处理器 SDK-DRA8X-TDA4X:如何在 Vision_apps 中使用 CAN0 &CAN1?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/958590/compiler-processor-sdk-dra8x-tda4x-how-can-i-use-can0-can1-in-the-vision_apps

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:TI C/C++编译器

您好:

我 使用 PSDK +LSDK 7.01、     并通过 tda4EVM 板(CCS)中的"CAN_PROFILE_APP"用例在 mcu1_0中使用 CAN0和 CAN1。

现在我 想  在      vision_apps 的 PSDK 中使用它、但我发现 很难将 mcusw 中的代码添加 到其中。 vision_apps 中是否有一些可以用例?

我该怎么做。

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有得到您的用例、您想将 CAN 与 TIDL 和 OpenVx 类似的应用程序配合使用吗?

    我们没有开箱即用的任何东西、但有网关演示、将 CAN +以太网+ EthFW 与基于简单 RTOS 的应用相结合。 您或许可以利用该功能并构建自己的示例。

    此处提供了发行说明  、其中也指向用户指南

    此致

    葡萄园