This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK8127:microSD 插件

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/950865/tmdscsk8127-microsd-insert

器件型号:TMDSCSK8127

该套件具有两个 MicroSD、一个是芯片、另一个像 USB。

引导 SD 会话中的指南指出、

1. 在 Linux 主机上插入 micro-SD 卡

2. 运行 dmesg 命令以检查 SD 设备名称。  请仔细检查此项,以确保 不会损坏硬盘驱动器的内容,因为 SD 卡和 HDD 具有类似的名称。

主机 $ dmesg

(笑声)

电路板启动会话的指南指出、

  • 将 micro-SD 卡插入电路板并打开电源开关
  • 有关正在运行的应用程序、请参阅  下面的[1]。

链接 为 processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

我的问题是,两个会话中的 microSD 是芯片还是 USB? 当 我将 microSD 插入笔记本电脑时、我如何才能找到它的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否是本次讨论的延续?

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/949955/3512677#3512677

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一句话,我想知道红色的是什么,它有什么作用? 黑色芯片是什么?它能做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一句话,我想知道红色的是什么,它有什么作用? 黑色芯片是什么?它能做什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色的是读卡器、黑色的是 SD 卡适配器、允许您使用 SD 适配器读取 microSD 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,μ A

    我们使用这个sd卡适配器或者是这个红色读卡器又或者是其他读卡器,只要能识别出这个micro sd就可以进行使用,是吗?,另外,这个红色读卡器并不能被任何电脑检测到。μ A

    问题一:我对于板子的整个使用流程不是很清楚,具体是:先软件下载,环境配置,sd卡影像创建,再将sd卡影像转存nand、修改配置,定制linux内核,自定义uboot,之后步骤又是什么,什么时候开始连板子启动板子实现基础的功能呢

    问题二:我现在是已经完成软件配置方面,开始使用另外的读卡器进行sd卡启动板子,请问你们有关于建立sd卡映像,u-boot、linux内核等启动手续的详细操作说明吗。https://processors.wiki.ti.com/index.php/IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

    这个链接的操作说的有些简单,细节方面并不是很懂。μ A

    感谢您的回答 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能用英文发布吗?

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们使用此 SD 卡适配器、此红卡读卡器或其他读卡器、只要可以识别微型 SD、就可以使用它、对吧? 此外,任何计算机都无法检测到此红卡读取器。

    问题1:我对电路板的整个使用过程不是很清楚、具体来说: 首先下载软件、环境配置、SD 卡映像创建、然后将 SD 卡映像传输到 Nand、修改配置、自定义 Linux 内核、自定义 uboot、然后执行哪些步骤、以及何时开始连接电路板以启动电路板以实现基本功能?

    问题2:我现在已完成软件配置并开始使用另一个读卡器来启动 SD 卡引导板。 您是否有关于建立 SD 卡映像、u-boot、Linux 内核和其他引导过程的详细说明。

    链接: processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

    这个链路的操作有点简单、细节不是很清楚。

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、红色读卡器似乎与您的 Linux 版本不兼容。

    您是否可以将卡与其他读卡器配合使用?

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以被其他读卡器识别、因此我使用其他读卡器执行以下操作、但根据说明、在识别 SD 卡后、使用.sh 脚本将文件复制到 SD 卡中、但无法 实现此操作。
    因此,根据脚本,我人工操作:格式化/dev/sdc 和分区和格式化,首先在/mnt 上安装/dev/sdc1,复制相应的文件,然后卸载; 然后在/mnt 上安装/dev/sdc2,将 tar.gz 解压缩到/mnt 中,授予它权限并卸载,然后使/dev/sdc1和 /dev/sdc2 弹出 Linux 系统。
    然后、我将 SD 卡插入电路板、连接所有器件、电线和连接串行端口、但无论我输入什么、他都需要密码。 密码是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常,我们以 root 身份登录,并且没有配置密码。 但这是一个非常旧的版本、我不确定它是否不同。

    那么、您能否以附件的形式共享完整的控制台日志?

    此致

    Karthik