请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
您好!
我正在使用最新的 SDK v7.1、我已根据用户指南设置从 NFS 引导
但是、EVM 无法引导、因为它找不到引导文件(代码下面的第7行)、我选中了"echo ${bootfile}"-显示为空、因此未设置引导自拍。
传输的完成字节= 9969648 (981ff0十六进制) 使用数据加载远程处理器8@addr=0x82000000 9969648字节:成功! 使用 以太网@46000000器件 通过 NFS 从服务器192.168.2.1传输文件、在端口1上建立链路、速度1000、全双工;我们的 IP 地址为192.168.2.65 文件名'/home/vinod/ti/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_01_00_10/targetNFS/boot。 加载地址:0x82000000 加载:***错误:文件查找失败 在 端口1上完成链接,速度为1000,使用 以太网进行全双工@46000000设备 文件从服务器192.168.2.1通过 NFS 传输;我们的 IP 地址为192.168.2.65 文件名“/home/vinod/ti/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_01_00_10/targetNFS/boot/k3-j721e-common-proc-board.dtb”。 加载地址:0x88000000 加载:############## 传输的完成字节= 93829 (16e85十六进制) 错误的 Linux ARM64图像魔法! =>
因此、我将环境变量 bootfile 设置为 Image (映象-5.4.74-g9574bba32a 的符号链接)、该文件位于 targetNFS/boot/文件夹中
=> setenv 引导文件映像
现在、EVM 启动了、但我无法登录、因为它显示用户名"root"不正确。
您能告诉我 这些步骤是否正确,正确的引导文件是什么?