This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:内置 ISP 捕获显示用例问题中的 AR0233

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/950595/processor-sdk-dra8x-tda4x-ar0233-in-built-isp-capture-display-usecase-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我正在尝试开发具有摄像头和显示节点的应用、因为我在内置 ISP 传感器中使用 AR0233。

我参考 了 test_capture_display.c、并通过保持捕获和显示节点来修改单摄像头应用。 我还修改了成像部分中的 SerDes 寄存器。

我在  tiovx\kernel_j7\fa\capture\vx_capture_target.c 和 vx_df_image_UYVY 中将数据格式设置修改为 FVID2_YV422I_UYVY、但未获取帧、应用程序仅在 vxGraphParameterDequeueDoneRef ()处等待。

请指导我解决问题。

此致、

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    请参阅常见问题  解答。 这说明了如何更改 YUV 传感器的多凸轮示例。 除了这些更改之外,您可能还需要进行更改才能配置 ISP。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回答。

    我已经尝试了该补丁、将 YUV422输入到 TDA4X、但在创建捕捉图时遇到了以下错误。

    传感器初始化完成!
    CaptureObj->params.numDataLanes = 4.
    CaptureObj->params.dataLanesMap[0]= 1.
    CaptureObj->params.dataLanesMap[1]= 2.
    CaptureObj->params.dataLanesMap[2]= 3.
    CaptureObj->params.dataLanesMap[3]= 4.
    捕获初始化完成!
    APP_INIT 600添加了 IS _YUV_CAPTURE=1
    img Mosaic init DONE!(图像 Mosaic
    显示初始化完成!
    应用程序初始化完成!  
    图形创建完成!
    添加了 APP_CREATE _graph_CAPTURE 260
       51.211435 s: vx_zone_error:[vxSetParameterByIndex:228]提供的值实际上不是引用
       51.211441 s: vx_zone_error:[vxSetParameterByIndex:306]指定:参数[1]类型:00000000 =>(无)
       51.211447 s: vx_zone_error:[vxSetParameterByIndex:308] required:parameter[1] dir:1 type:00000813
    添加了 APP_CREATE _graph_CAPTURE 262
       51.211456 s: vx_zone_error:[vxGetStatus:700]参考为 NULL
    添加了 APP_CREATE _graph_CAPTURE 264
    添加了 APP_CREATE _graph_CAPTURE 266
       51.211466 s: vx_zone_error:[vxSetReferenceName:646]无效引用
    添加了 APP_CREATE _graph_CAPTURE 268
    添加了 APP_CREATE _graph720
    捕获图形完成!

    请指导我解决此问题。

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    在添加一些图形参数时、似乎会出现错误。 您能否添加一些调试信息、并尝试确定哪个参数会导致错误?  

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我解决了这个问题。 实际上,修补程序中有校正,因为需要使用  CaptureObj->image_arr[q]= vxCreateObjectArray (上下文,(Vx_reference)图像,sensorObj->num_cameres_enabled);而不是 使用 CaptureObj->image_arr[q]= vxCreateObjectArray (上下文,(vx_reference),sensorObj->num_cameres_enabled);sensoryue_capture,yv_capture;启用 sensoryue_cameras;

    此致、

    普拉什兰特