This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 AR0233-5200-TI953失败的情况下运行 single_cam 演示错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/952258/tda4vm-run-single_cam-demo-error-with-ar0233-5200-ti953-failed

器件型号:TDA4VM

目前、我有一个 ar0233-5200-TI953传感器、它有一个内置 ISP。

它报告了在使用 run_apps_single_cam.sh 的过程中出现的以下错误。  

通过在函数:AR0233_Probe (imaging/sensor_drv/src/ar0233/iss_sensor_ar0233.c )中添加调试打印,我得到了以下日志信息:

这意味着 AR0233_ReadReg 上的操作失败、如何处理此错误以及如何绕过 TI 随附的 ISP

使用 AR0233-TI953成功运行 PS:演示(不使用 ISP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    APP_SINGLE_CAM 将在7.1版中支持 AR0233-5200-TI953、预计将在2-3周内发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍、您能否提供一个补丁来指导如何实施旁路 ISP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多不同的文件夹都需要更改。 无法创建适用于7.0 SDK 的补丁。 对于7.1版本,建议等待几周。