This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:ptp4l 在硬件中失败

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/952479/am3358-ptp4l-failed-when-in-hardware

器件型号:AM3358

ptp4l -i A1 -s -m -l 7 或 ptp4l -i A1 -m -l 7.

它不能成功。

通过 netstat -s

UDP:
接收到1318个数据包
接收到0个到未知端口的数据包
0数据包接收错误
发送364个数据包
0接收缓冲区错误
0发送缓冲区错误
IgnoredMulti:711

 IgnoredMulti 增加、am3358无法接收基于 PTP 的任何 UDP 多播数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的软件? 您使用的是什么以太网端口? 请向我们提供您观察到的内容的更多信息、而不是"无法成功"。

    此致、

    Nick