我想将引脚 AC25用作内部 ADC 的“ext_hw_trigger”。 在 SysConfig 工具(版本1.6.0_1543)中,我将“ext_hw_trigger”的电源域(即 VDDSHV2)定义为3.3V。 然后、我在引脚 AC25上收到电源域警告。 因为 ADC 电源域是1.8V。 问题:
1.可以忽略引脚 AC25上的电源域警告并将该引脚连接到3.3V 而不损坏 AM437x 吗?
如果没有、我是否仍然可以将 VDDSHV2连接到3.3V (并且仍然在引脚 AC25上获得电源域警告)、但这次还是通过电平转换器将引脚 AC25连接到1.8V?
3.如果没有,如何解决此问题?
此外,对于 ext_hw_trigger、ADC0和 ADC1
在 SysConfig 工具(版本1.6.0_1543)中,我将引脚 AC25定义为内部 ADC0的“ext_hw_trigger”。
当我尝试将 AC25定义为内部 ADC1的“ext_hw_trigger”时,我会得到资源冲突指示。
是否可以在 SysConfig 中将引脚 AC25定义为仅用于内部 ADC0的“ext_hw_trigger”(以避免资源冲突指示),但实际上将其用于 ADC0和 ADC1?
如果没有、如何解决此问题?