This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:为什么 TI store 不提供 TMDXIDK5728?

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK574, AM5728, AM5729
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/949365/am5728-why-tmdxidk5728-not-available-in-ti-store

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他部件:TMDSIDK574AM5729

为什么 TI store 不提供 TMDXIDK5728? 我已将 TMDXIDK5728用作 EtherCAT 主设计的参考、因此我将减少测试工作量。 此电路板设计中是否存在任何缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 TMDXIDK5728已被 TMDSIDK574取代 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果我从慕斯库存购买 TMDXIDK5728进行测试、它是否起作用? TI 是否提供相同的支持?  

    www.mouser.in/.../TMDXIDK5728

    此致、

    K. Rajeshwar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可能是相同的设计- TMDSIDK574是较新的版本(包括一些更新/修复)。  因此-我建议购买最新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路板设计与 TMDXIDK5728相同。 是否需要从硬件方面进行任何更新。

    我计划通过与 TMDXIDK5728和从器件交叉检查来确认 EtherCAT 主站设计。 会产生什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 E2E 主题是否有助于解答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我知道 AM574x 将是 AM572x 的超集。 但 TI 仅详细介绍了采用 AM5728的 EtherCAT。 如果我们使用 AM574x、则没有关于 EtherCAT 主站开发的设计指南。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM5728 IDK 作为 AM5729 IDK 重新启动: https://www.ti.com/tool/TMDSIDK572

    AM5728 IDK 用户指南确实列出了在生产设计中使用 IDK 作为参考时应考虑的已知缺陷。  但除此之外、不应存在硬件/固件问题。

    我不知道会阻止 EtherCAT 堆栈在 AM574 IDK 上运行的任何问题。